This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:用于引导加载程序的三引脚 SPI

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1368906/cc2340r5-three-pin-spi-for-bootloader

器件型号:CC2340R5

工具与软件:

您好、专家:

我的客户使用 RGE (24引脚)封装。 它们需要 SPI 固件升级和共存。

DIO 11用于这两种情况。

我知道他们是否可以只拉低 DIO 11来进行 SPI 固件升级?

Br、

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frank:

    我们目前不支持在 CC2340上使用共存。 它将在将来得到支持。

    我们可能需要评估器件可用后的情况、但目前、以下是我基于其他器件(CC26x2)上的 COEX 支持的想法。

    =========

    对于共存、哪个信号是 DIO11? 是输入还是输出?

    SPI 固件升级过程中是否需要无线电功能?

    如果 DIO11为输入、则可以拉低。 您需要将该 DIO 多路复用到 SPI 模块(与常规 GPIO 相比)。 请注意、这可能会影响对讲机、因此我建议此时禁用对讲机。 其他共存信号可能也应被拉至"空闲"电平。

    如果 DIO11为输出、并且 COEX 信号为高电平有效、则可任意拉低。
    否则、如果 COEX 信号为低电平有效、则主机需要区分"正常模式"下的 CC2340与"固件升级模式"。 在"FW 升级模式"中、我建议主机"忽略"COEX 信号。

    谢谢。
    托比