This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC2652R7:完全关断 BLE 中央

Guru**** 2591490 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2652R7, ENERGYTRACE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1360423/lp-cc2652r7-completely-shut-down-ble-central

器件型号:LP-CC2652R7
主题中讨论的其他器件:CC2652R7ENERGYTRACE

您好!

我现在将使用多角色项目测试 CC2652R7 Launchpad、以便其可用作 BLE Central。  

我已经修改了项目以在启动时禁用广播、因此待机电流低于1.0uA   

它还可以连接到 BLE 外设、而不会出现任何问题。  

然而,从外设断开后,我使用 GAP_TerminateLinkReq ()来断开连接,或者只是直接关闭外设电源,待机功耗就变为1.4uA。

现在待机状态下的电流消耗增加了0.4uA。  它似乎有东西已打开。  

是否有任何方法可以减少这种额外的功耗?

是否有命令完全关闭 BLE Central?

非常感谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了确定 额外的功耗来自哪里、您能否按照 用户指南中的说明(此处)设置 EnergyTrace++ 并为我们提供能量跟踪?

    此致、

    丹桂语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EnergyTrace_D_2024_05_14_180815.profxml

    这是我捕获的电能迹线。 整体程序如下:1. 待机 ,2. 中央连接至外围设备,3. 停止连接,4。 待机。  

    请帮助我们来看看。  

    非常感谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我无法下载您共享的文件。

    请将文件插入到您的消息中单击"插入">"图像/视频/文件"、然后单击"上传"、然后选择文件并单击"确定"。

    欣赏您的理解。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../EnergyTrace_5F00_D_5F00_2024_5F00_05_5F00_14_5F00_180815.zipIt不允许 直接插入文件、因此我对文件进行压缩并将其插入此处。 请看一下。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    恐怕您提供的文件中不包含电源数。

    您能否提供屏幕截图来显示您的问题?  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我发现使用 EnergyTrace++来监测连接前和连接后的状态是相同的、但万用表实际测量的电流却不同。   

    最初测量的待机电流是1.0uA、但连接和断开后、它变为1.4uA。

    您有什么建议、我可以做些什么来找出0.4uA 以上的原因? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于完整性、您能否确认您使用的是功率分析仪或 EnergyTrace、而不是万用表来测量器件功耗。

    在建立连接和终止连接之前、请提供显示 EnergyTrace 电源迹线的屏幕截图。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在建立连接之前和终止连接之后显示 EnergyTrace++电源跟踪的屏幕截图与此处所附的屏幕截图完全相同。  

    实际上、我曾尝试使用 Fluke 万用表或 Nordic 的功率分布套件来测量电流消耗、结果相同。 即连接前1uA、终止连接后1.4uA。

    你有什么想法,如何看到问题? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们要求提供的电源跟踪与下面所示的类似。 这样我们就可以观察特定时间的时序和功耗。

    如果您提供此类布线、我可以指出具体查找的位置。 您还可以考虑按之前的请求提供原始数据。

    (注意:此处显示的 EnergyTrace 屏幕截图仅用于说明、它不显示 CC26xx 器件的功耗)

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../energyTrace.zipAttached是连接前后的电能曲线、您能否看一下? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对不起,您提供的页面不存在或已被删除提示信息。

    我们要求提供的电源跟踪与下面所示的类似。 这样我们就可以观察特定时间的时序和功耗。

    如果您提供此类布线、我可以指出具体查找的位置。 您还可以考虑按之前的请求提供原始数据。

    [/报价]

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../before.zipe2e.ti.com/.../after.zipI认为上次未包含原始数据。 下面是连接前后的电能曲线、您能否看一下? 非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢你。 我已经对两个配置文件进行了比较。

    我看到在"之前"和"之后"配置文件之间、CPU 使用量略有增加(4%)。

    您能想到您的应用中可能导致此问题的任何因素吗?

    此致、