This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:LogSinkITM 和 LogSinkUART

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1359549/cc2652p-logsinkitm-and-logsinkuart

器件型号:CC2652P

您好!

我正在尝试使用 LogSinkITM 和 LogSinkUART 通过 Log_printf ()来记录信息。

借助 LogSinkUART、我可以在终端上看到一些数据、但这些数据似乎是原始数据。 似乎我需要一个脚本来解码数据,然后在 Wireshark 上显示它们,对吗?

在哪里可以找到任何指南和脚本?


此致、

里卡多


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Riccardo、

    在引用的 帖子中 :  

    ...需要有一个主机端工具,将日志输出解析成一个可读的格式。

    然后、该结果会传递给 Wireshark 并进行查看(UART 输出是原始数据)。

    目前该主机端工具尚不可用...

    您可以试试 ITM One 吗?

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AIqrb5DvJqV0bSPECEO8WA__com.ti.SIMPLELINK_CC13XX_CC26XX_SDK__BSEc4rl__LATEST 

    谢谢。
    托比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我尝试过 ITM,但似乎没有收到任何数据:

    C:\ti\simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_40_00_77\tools\log\tiutils>tilogger_itm_viewer COM12 12000000
    INFO:ITM 串行 Rx:已打开串行端口\\.\COM12 @ 12000000

    我也尝试了 Wireshark :

    C:\ti\simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_40_00_77\tools\log\tiutils>tilogger iTM --elf C:\users\aleg\workspace_v12\lab_10_postSemaphoreByClock_tirtos7\Debug\lab_06a_empty_tirtos7.out COM12 -开始12000000
    INFO:ITM 串行 Rx:已打开串行端口\\.\COM12 @ 12000000


     **(Wireshark:8844) [捕获消息]--捕获开始...

    电路板是 CC2653PSIP 开发板、我打算在此登录:

    Log_printf (LogModuleITM、Log_debug、"Task1");

    此处是我的配置:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供更多详细信息。

    我会对此进行研究、并在3个工作日内提供更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试了默认日志示例、可以在 Wireshark 上看到输出: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AGw3mU.Mv6HGJDLUFE.BQQ__com.ti.SIMPLELINK_CC13XX_CC26XX_SDK__BSEc4rl__LATEST

    您是否在 SWO 信号上具有跳线?

    您是否为"辅助"选择了 COM 端口?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我漏掉了 SWO 跳线、现在可以看到日志(随附)。

    无论如何、时序似乎不正确、因为" printa"日志每5秒发送一次(我也使用 SWO 上的示波器进行检查、我每5s 看到一个帧)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我 最后看到了类似的东西。

    此处显示的线条是否每5秒打印一次? 还是突发了?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    每5秒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在进行内部咨询、将在5个工作日内提供更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还没有听到、将再次执行 Ping 操作;一旦获得支持、将在此处更新。

    希望现在没有时间戳的日志就足够了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个与 ITM 受电方相关的已知问题、将在未来得到解决。 ( 此时无法提供具体日期)。