This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R-Q1:CC2642是否可以拒绝通过电话进行通道图更新?

Guru**** 2591290 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1369484/cc2642r-q1-can-cc2642-reject-the-channel-map-update-from-a-phone

器件型号:CC2642R-Q1

工具与软件:

我的客户正在将连接监控器演示与 CC2642进行评估、他们将手机作为中央器件、将 CC2642用作外设和连接监控器。 在连接到手机后,他们发现有频繁的通道图更新由手机启动(大约每2-3秒),这使得连接监视器没有足够的时间来完成初始扫描和遵循新的通道图.

是否有办法拒绝外设侧的通道映射更新? 或者是否有任何建议可以在频繁的通道映射更新情况下提高性能?

此致、

沭阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    沭阳

    如果器件充当外设角色、则 TI 器件无法控制是接受还是拒绝通道映射指示。