This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:硬件寄存器描述

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1369825/cc2340r5-hardware-register-descriptions

器件型号:CC2340R5

工具与软件:

RCL 层是否访问了任何硬件寄存器文档??

通过查看随 SDK 发布的 LRFCC23X0.c 源文件、我当然可以了解相关情况...

在当前形式中,RCL 占用的内存比我的应用程序用例所能负担得起的...

我想在这里尝试一些手术;和有尽可能多的有关硬件本身的文档只会帮助...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    也许您对 \source\ti\drivers\rcl\handlers 文件、如 ble5.c?  这些显示  直接控制 LRFD*模块/寄存器的无线电命令的句柄。  如果这样不起作用、请提供您感兴趣的具体示例。  但是、肯定会有 RCL 操作、这些操作包含在预构建的库中、不会进一步记录以供公众访问。

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发现这些处理程序文件--它们确实非常有用。。。。  首先、我简单地单步讲解一下通用的 rfPacketTx 示例;一切看起来都很清晰...

    想了解哪些 RCL 操作在库中*只有**可用(源代码可能为*不**可用)???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    很高兴您找到了该资源。  我的声明可能是基于一个假设而草率地作出的,因为除非有证明,否则我便没有找到一个不包括在公共 SDK 内的资料来源的 RCL 操作。

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我要回答任何问题、您将会抢先了解