This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:从 CENTRAL (RPi4)接收数据至外设(CC2640R2F)、并将该数据从 CCS 发送至 SCS

Guru**** 2587195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1369737/cc2640r2f-receive-data-from-central-rpi4-to-peripheral-cc2640r2f-and-send-that-data-from-ccs-to-scs

器件型号:CC2640R2F

工具与软件:

我正在使用项目 Simple_Peripheral ,我创建了一个新的特征与写入和通知作为属性;我希望接收从 RPi4发送的数据,而不是发送到 SCS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您与我们联系。 我建议参考我们在 CC2640R2的 SimpleLink Academy 中提供的所有传感器控制器实验。 我建议先 了解传感器控制器基础知识 、然后继续进行以下实验。 这些实验说明了应用程序和 SCS 之间的通信方式。

    此致、

    1月