This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:ble5stack\btool\btool.exe 的源代码

Guru**** 2544120 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1364751/cc2340r5-source-code-of-ble5stack-btool-btool-exe

器件型号:CC2340R5

大家好、我们已经购买了您的产品  CC2340R5。 我们有升级固件的要求。 我们知道我们可以使用 OAD 函数。 我发现 simplelink_lowpower_f3_sdk_7_40_00_64\tools\ble5stack\btool\btool.exe 中的写入映像函数可能满足我们的需求。 您能否告诉我从何处可以获取 simplelink_lowpower_f3_sdk_7_40_00_64\tools\ble5stack\btool\btool.exe 的源代码、以便我可以遵循它?

非常感谢您的大力支持。

此致、

刘国新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、国信!

    感谢您的联系。

    如果您尚未准备就绪、我建议您查看我们的培训材料: 低功耗蓝牙-无线下载(OAD)基础知识、特别是有关任务1–设置 OAD 环境的部分。 您可以在 SDK 中找到该工具(\tools\ble5stack\btool)。 请不要忘记刷写 host_test.hex 以设置分销商。 导航到hexfiles BLE5-Stack 中的文件夹、然后选择该文件 host_test_app.hex (\ble5stack\hexfiles\host_test_app.hex).

    希望这对您有所帮助。

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David,非常感谢您的回复。 我已 在计算机中安装了工具\tools\ble5stack\btool\btool.exe。 我需要的是、我能否获得此 exe 的源代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、国信!

    据我了解、该工具的源代码未公开提供。 请问您的用例是什么?

    Br、

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 David、当我尝试使用工具 ble5stack\btool\btool.exe 时、我看到该工具提供了一个函数来读取映像文件并发送映像文件。 请访问 https://prnt.sc/FoSoO7xH6Vs4 、这正是我们所需要的。 所以我想知道是否有一些示例 C#或 VB.NET 代码这样我就可以遵循了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、国信!

    我将在内部询问团队、看看我们是否可以做一些事情。 请允许我到星期一为您提供答案。

    Br、

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    有任何进展吗?

    谢谢。

    此致、

    国信

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、国信!

    很抱歉耽误你的时间。 我们可以通过两种方法来评估:

    1. 查看 BTool 终端上显示的低功耗蓝牙命令(绿色)是否足以让您复制 OAD 过程。 您可以根据 此处培训材料中的步骤、在 BTool 执行 OAD 时将这些命令可视化。 请告诉我、这是否是符合您的设计要求的合理途径。                                                                                                        
    2. 我正在与研发团队交谈、了解我们如何为您提供所需的内容(OAD 流程的源代码)。 我会请您联系您的 TI 销售代表以便他可以与我联系。

    Br、

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    感谢您的答复。 因为我们有其他函数、所以我们的确需要源代码来构建我们的工具。 让我看看我身边的销售代表。 谢谢你。

    此致、

    刘国新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下、您的全名和官方电子邮件地址是什么、以便我可以让她向您发送电子邮件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、国信!

    该 e2e 主题可以与销售代表分享。 应该可以查看内部联系信息。

    Br、

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、您能再解释一点吗、我可以看到该电子邮件来自 noreply-e2e@mail.ti.com 、我想我们无法向此发送电子邮件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我是想与代表分享这个 e2e 主题。 他/她应该能够通过内部访问查看我的信息。

    Br、

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好大卫,另一个问题,我已经使用了一些 Microsoft windows . 网络库要连接到蓝牙、它可以发现 OAD 复位服务 0xFFD1和终端服务 0xC0C0 、但无法发现 OAD 服务0xFFC0、OAD 服务是否与这两者不同、以及我如何发现它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、国信!

    这取决于您正在运行的 OAD 类型。  OAD 服务 负责接收和存储 OAD 映像。 此服务在 basic_ble_oad_offchip、 basic_dual_image 和 basic_persistent  项目中实现。 另一方面、 OAD 复位服务 仅供 base_ble_oad_onchip 项目使用。 它实现了一种切换/使当前运行的映像失效以及重置器件的方法。 这必须发生、因为在片上解决方案中、当前运行的映像无法自行更新。

    Br、

    大卫。