This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R:CC2640r 多连接

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1369827/cc2642r-cc2640r-multi-connect

器件型号:CC2642R

工具与软件:

大家好、我将在多角色示例中实现多个外设。
1.使用 Launchpad 实现时、即使连接了多个设备、也能观察到广播并进行连接。 如果您将相同的示例程序应用于使用 CC2642设计的电路板、则存在在连接一个器件时无法观察到广播的问题。

2.连接速度太慢,需要等待超过1分钟。 有时、即使超过1分钟、也无法连接。

是否有办法解决上述问题? 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的联系。

    1. 这与定制电路板上运行的代码完全相同吗? 您设置的最大连接数量是多少? 我建议遵循用户指南的"调试射频输出"部分、以确认未生成任何广播(TX、RX)。 另外、建立连接后、设备是否会崩溃或仍在执行(以及正在执行的内容)?
    2. 您能否确认、当您在 Launchpad 中运行代码时是否也是这样? 此时间是否始终为高电平、还是在进行多个连接后?

    Br、

    大卫。