请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2340R5 主题中讨论的其他器件:CC2650、 SysConfig
工具与软件:
您好!
我的 客户 开发了一款 BLE 遥控器。
客户询问是否可以使用 CC2340上的模拟麦克风进行语音搜索。
CC2650设计中仅提供数字麦克风。
是否可以在 CC2340上使用模拟麦克风而不使用额外的 ADC?
IR 生成在 S/W 中实现。
您是否有添加硬件块的计划?