This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:模拟麦克风问题

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, CC2340R5, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1370009/cc2340r5-analog-microphone-questions

器件型号:CC2340R5
主题中讨论的其他器件:CC2650SysConfig

工具与软件:

您好!

我的 客户 开发了一款 BLE 遥控器。

客户询问是否可以使用 CC2340上的模拟麦克风进行语音搜索。

CC2650设计中仅提供数字麦克风。

是否可以在 CC2340上使用模拟麦克风而不使用额外的 ADC?

IR 生成在 S/W 中实现。

您是否有添加硬件块的计划?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cho:

    感谢您的联系。 可以在 CC2340R5上使用模拟麦克风、但如果需要、可以使用 ADC 和 DMA (目前没有针对模拟音频的专用外设)。 使用 UART (并设置编码/解码方案)实现 IR 生成。 请在 SysConfig 文件中查看此代码-> UART2 ->编码/解码方案。

    Br、

    大卫。