This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5-Q1:AoA 实现

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1368848/cc2340r5-q1-aoa-implementation

器件型号:CC2340R5-Q1
主题中讨论的其他器件:CC2340R5

工具与软件:

大家好、

我们有兴趣在我们的产品中实现 AOA 功能。 鉴于我们目前正处于可行性研究阶段,我们有几个问题,如下:

1) 1) TI 的一份应用手册(BluetoothRegistered到达角(AoA)天线设计- https://www.ti.com/lit/pdf/tida029)中提出了一种双元件偶极天线阵列。 不过、其中未提供角度测量的分辨率。 那么 、您能否告诉我们、如果按照 TI 的建议采用了双元件偶极天线阵列、则测量的分辨率?

2) 2)您能否建议是否有任何其他 PCB 阵列天线可以支持360°角度测量、因为双元件偶极天线阵列 仅支持从-90°到+90°的范围?

3) 3)我们的实际电路板中是否需要针对天线阵列进行任何校准才能实现准确 测量? 具体而言、BLE 是否需要任何与天线相关的输入?

请分享您 对此的看法。

如果您需要任何进一步的信息、敬请告知。

谢谢!
Suthersan S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Suthersan,

    您是否希望在汽车应用中使用 AoA? 为了使某些设备在具有挑战性的环境中更可靠、需要多路径、校准等方面存在挑战、因此业内很多地方已经不再采用 AoA 进行定位。 业界越来越青睐 UWB 和 Channel Sounding 等技术、这些技术不仅可以更轻松地提供更精确的测距、同时还能提供安全优势以防止继电器、重放等攻击。 CC2340R5将能够执行通道探测。 就 AoA 而言、我们仅计划在器件上支持 AoA TX、这意味着它不支持测量 CTE 的功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:

    非常感谢您的支持。

    我们希望了解有关 AoA TX 的更多信息、因为我们以前认为 AoA 仅涉及信号的接收。 您能否就下一个问题提供 AoA 发送 以及 CC2340中的支持?

    您的专业知识非常重要。

    谢谢!

    Suthersan S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好!  

    我建议查看 AoA 的规范以了解恒定音调扩展以及我们的 SDK 文档。  dev.ti.com/.../localization-index-cc13xx_cc26xx.html