This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:SmartRF Studio 生成的输出-- json 表示

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1370992/cc2340r5-smartrf-studio-generated-output----json-representation

器件型号:CC2340R5
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

由 smarrf studio 生成的.h 文件在注释中引用 PHY 定义文件(例如, msk250k_cc23xx.json)。

生成的.h 文件还包含(在注释中)支持此特定 PHY 的所有无线电寄存器的设置...

在哪里可以找到.json 文件???  它基本上包含注释中显示的相同寄存器设置值吗???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您的 Smart RF Studio 8版本是什么?  您能否提供您所参考的.json 评论的屏幕截图、或指导我如何再现您观察到的内容?

    谢谢。
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对不起,我的错...  该文件是通过 CCS 中的 SysConfig 工具生成的(该工具可能在此过程中调用 SmartRF )...   具体文件将是 ti_radio_config.h、它本身会在注释中引用.json 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这很有帮助。  查看下方 \SOURCE\ti\devices\radioconfig\.meta\config\RCL

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了...  (对我来说)简单地解析生成的.h 文件中的注释可能会更容易