This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:不同 SDK 中的客户 NVID 问题

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1370063/cc2340r5-question-of-customer-nvid-in-different-sdk

器件型号:CC2340R5

工具与软件:

您好!  

我对 NVID 有一些问题、  

在 SDK 版本7_20_01_10中、客户的 NVID 范围为0x100至0x11F

但在最新的 SDK 8_10_00_55中、ID 范围为0x67~0x71、

文档中注明 ID 范围0x100~ 0x11F

那么、我很清楚我应该遵循哪一条规则?

谢谢。

此致、  

亚当

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    您应遵循 bcomdef.h 文件中的声明进行操作、

    此致、
    丹桂语