This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5-Q1:关于连接句柄的值

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1369681/cc2340r5-q1-regarding-values-for-connection-handles

器件型号:CC2340R5-Q1

工具与软件:

尊敬的支持团队:

我想知道连接句柄将如何具有值、尤其是在有多个对等器件连接到一个器件时。

例如、如果连接了3个对等器件、即 器件1、器件2和 器件3 RESP。 连接句柄有哪些值?

如果此连接句柄值在多个对等设备之间没有变化、如何识别并跟踪它们的连接、例如?

此致。

Rasikraj.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rasikraj,

    它依赖于运行时。 这并不意味着任何一个特定器件都将始终具有特定的连接句柄。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan:

    我想再说明一个有关连接处理的主题。

    在调试时、我看到、当一个器件被连接时、此句柄的值为0x0000、情况始终如此。

    那么、我想知道的是、如果连接更多的器件、那么我们可以获得这个句柄的价值是什么?

    例如、如果连接了第二个器件、该句柄的值是否为0x0001等等。

    连接第三个设备,手柄将为0x0002 ..  

    此致。

    Rasikraj.