主题中讨论的其他器件: SysConfig
工具与软件:
我正在使用、
IC:CC2340R5 Launchpad
示例堆栈:数据流
移动应用程序: NRF Connect
IDE:CCS 12.7.1
首先、 我正在尝试从我的器件 UART 向 CC2340R5发送500字节的数据,以便通过 BLE 将其发送到我的移动设备。 但是、我只能在 NRF CONNECT 应用上获得120字节的响应(在通知中)。 这样做的原因是什么?
增加通过 BLE 发送的数据的长度。 我已在 SysConfig 中将 PDU 大小增加到最大值、即255。
其次,我正在尝试使用手机从 NRF 连接应用程序发送一条包含500字节的命令,但模块在 NRF 连接应用程序上给出错误9(0x9)GATT PREPAREQ 已满通知。
我已将 DSS_MAX_DATA_IN_LEN 的值设置为2000,但响应中的错误仍然相同。 我应该做什么来增加传入数据的长度、以便解决该错误。
等待一个富有成效的反应。
谢谢!