This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:有关 CCS 突出显示的问题

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1371306/cc2340r5-question-about-ccs-highlighting

器件型号:CC2340R5
主题中讨论的其他器件:SysConfig

工具与软件:

您好

我使用 CCS12.5导入了例程"based_ble"并成功编译了它。 某些宏已定义(例如 PERIPHERAL_CFG)但它们显示为灰色、如何使它们正确显示?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、js:

    根据我的经验、 CCS IDE 文件查看器未检测到从 SysConfig 生成的*。opt 文件(在本例中为 ti_utils_build_compiler.opt)中做出的定义、即使在构建工程并生成 SysConfig 文件之后也是如此。

    我已经通知了 CCS 专家该主题、或许他们能够教我们这两件事都是新的。

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据我的经验, CCS IDE 文件查看器不会检测到从 SysConfig 生成的*。opt 文件(本例中如 ti_utils_build_compiler.opt)所做的定义,即使在构建工程并生成 SysConfig 文件之后也是如此。

    正确。 请注意、我们将在未来使用 CCS Theia 解决该问题。 我们不会使用 CCS Eclipse 来解决此问题、因为该环境在支持方面已被弃用。

    需要澄清的一点是:

    CCS Eclipse:基于 Eclipse IDE 的 CCS 4.x - 12.x 版本

    CCS Theia:像 IDE 这样的新 VS 代码。 超过12.x 的 CCS 的未来版本将基于这个环境。