This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5-Q1:关于无法正确看到 GAP 事件(SDK 版本7.40)

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1370756/cc2340r5-q1-regarding-gap-event-not-correctly-seen-sdk-version-7-40

器件型号:CC2340R5-Q1

更新:

似乎、如果我删除内部代码的某些部分、现在我可以在这里放置一个断点。 这样做有什么原因?

工具与软件:

尊敬的支持团队:

在工艺间隙事件 API 中、我正确接收已建立链路的事件。

但是、我在事件处理程序函数中看不到此事件。 (我之前已获得此活动的正确信息、但现在尚未获得)

例如、我不能在第163行放置断点。  

事件屏蔽如下设置。

我在链接终止时得到正确的事件。

此致。

Rasikraj.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rasikraj,

    您能否在以下链接中测试最新的 SDK、并让我们知道您是否仍看到它?

     https://www.ti.com/tool/download/SIMPLELINK-LOWPOWER-F3-SDK/8.10.00.55

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Evan:

    现在我切换到了 SDK 8.10、但问题仍然存在。 我当前正在尝试在这些 BLE 事件中添加应用处理。

    如果我尝试在第176行放置断点、我不能只将其放置在第324行、例如

    此致。

    Rasikraj.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新:

    似乎、我正在使用 GapUpdateLinkParamREQ_t 指针类型错误。

    目前、问题解决了。

    此致。

    Rasikraj.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢该主题的更新。 很高兴您能够继续前进。