This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:使用 UniFlash 后出现 CC2340R5错误消息(错误-261 @ 0x0)和(错误-614 @ 0x0)

Guru**** 2590150 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, LP-XDS110ET, LP-EM-CC2340R5, CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1362451/cc2340r5-cc2340r5-error-messages-error--261-0x0-and-error--614-0x0-appear-after-using-uniflash

器件型号:CC2340R5
Thread 中讨论的其他器件:LP-XDS110ET、UNIFLASH、、、

起初一切都运行正常、但在我使用 UniFlash (版本:8.4.0.4458)(正在烧录(LP-XDS110ET + LP-EM-CC2340R5))后出现错误:
第一个芯片执行加载映像、此错误消息显示在 basic_ble_oad_offchip_LP_EM_CC2340R5_freertos_ticlang.hex 文件中、

连接到目标时出错:
(错误-261 @ 0x0)
接收到来自 XDS110的无效响应。
(仿真包12.6.0.00029)


在第二个芯片上执行芯片擦除(CCFG 中指定的保留扇区)后出现此错误消息。
连接到目标时出错:
(错误-614 @ 0x0)
目标表明前一个 SWD 发生了错误情况、
请求数据。 清除错误条件、然后重试 SWD 请求。
(仿真包12.6.0.00029)

现在、这两个 LP-EM-CC2340R5无法在 CCS 上进入调试模式(版本:12.6.0.00008)。 有什么解决方案吗? 请帮助解决此问题。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Weeken:

    第一个问题反映了与 LP-XDS110ET 板通信时出现的问题。  第二个问题来自 CC2340R5 SWD 连接。  请尝试使用"Settings & Utilities"->"Chip Erase"命令、然后让我知道行为是否发生了变化。  您还可以从 CCS Debug Configurations 中选择类似的器件擦除设置。  我还建议您尝试 从 PC 断开/重新连接 LP-XDS110ET + LP-EM-CC2340R5、并考虑重新启动系统。  另请注意、对于 OAD 应用、应按照 BLE OAD 基础 SLA 中所述在 Uniflash 中加载多个映像

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有261和260的错误。 重新连接设备后、仍然无法正常工作。 有没有办法解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    雪峰您好、我的建议和以前一样。  您也可以在 E2E 论坛中搜索类似主题。

    此致、
    瑞安