This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:链接在 GATT_ExchangeMTU ()之后终止,您能提供一些调试建议吗?

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2652R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1370945/cc2652r-the-link-is-terminated-after-gatt_exchangemtu-could-you-provide-some-suggestions-for-debugging

器件型号:CC2652R

工具与软件:

您好!  

我们使用 CHIP 工具从 CC2652R UART 接口发送命令/获取响应。

我们发现链接在 GATT_ExchangeMTU 之后终止。

您能提供一些调试建议吗?

日志如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、您好!

    感谢您的联系。

    我想问一下、这里的用例是什么、以及它是针对哪个客户、因为这看起来像是一个与 Matter 相关的应用。

    Br、

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    它是一个支持多种协议的物联网网关。

    环境如下:
    这是一个处理器和 CC2652R。 它们使用 UART 接口进行相互通信。 上面的日志显示了处理器发出0xFD82命令并获取响应事件0x0503、但之后会发生链路终止。

    在事件0x0606中、链路终止原因值为62。

    有线索吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James、您好!

    您是否具有蓝牙监听器、可以获取一些无线日志并更好地了解此处会发生什么情况? 您目前正在实施哪些协议?

    Br、

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    它是使用蓝牙的 Matter 应用。

    我们没有蓝牙监听器。

    我是否可以知道值62在事件0x0606中意味着什么?  SDK 版本为6.x。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我们关闭 TT。 我们已决定转到 SDK 7.x 来测试相同的过程、然后看看会发生什么情况。