主题中讨论的其他器件: CC2340R5
工具与软件:
使用来自外部 MCU 的编码 PHY 的外部 UART 命令是什么以及我们如何验证是否已设置该命令。
以及什么是先决步骤。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
要使用 外部 MCU 控制 CC2640R2F、CC2640R2F 应使用 host_test 项目。 该工程通过向 CC2640R2F 器件发送 UART 或 SPI 命令、可将该 CC2640R2F 用作网络处理器。 使用 BTool、您可以发送命令以更改广播 PHY 以及连接 PHY。 通过 BTool、您可以看到通过 UART 发送的字节、然后为您的应用复制这些字节。
以下 HCI 供应商特定指南显示了可以使用的所有 HCI 功能、如何构建这些功能以便进行传输以及执行哪些操作:
此致、
1月
您好、Jan、
我要使用以下命令:

您好!
您使用的是 BLE5-Stack 还是 BLE4堆栈? 供应商 BLE5堆栈的特定于供应商的 HCI 命令指南如下所示:
您应该能够使用该指南中列出的命令来设置 PHY 并读取 PHY 参数。
此致、
1月
HII Jan,
我正在使用 BLE5-Stack.i 尝试在给定的文件中找到命令:
文件:///C:/ti/simplelink_cc2640r2_sdk_5_30_00_03/docs/ble5stack/vendor_specific_guide/BLE_Vendor_Specific_ Guide/hci_cmd_extracted.html
但我无法找到以下命令: