This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R:CC2642的连接监视器

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1369007/cc2642r-connection-monitor-of-cc2642

器件型号:CC2642R

工具与软件:

现在我们要将锚点实施为第三方监视器、以便根据主从蓝牙连接进行定位来获取 RSSI。

我们要参考的演示是 CC2642的连接监控文件。

然后、我们可以在主从连接过程中获取相关参数。

加电直接监控

但是、在哪里将这些参数写入连接监控器、以跳过常规和直接监控的额外流程?

其他附加流程是:将参数作为指南中的脚本进行传递

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您与我们联系。 我们将查看您的问题、并尽快与您联系。

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在的状态是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不确定我是否遵循了您的意思、将参数写入连接监视器。 您计划如何为 CM 提供连接参数以便开始监控?

    此致!
    阿赫尤特·雷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一种方法是通过 UART 获取主器件和从器件之间的连接参数、然后按如下方式在连接监控演示中写入这些参数:

    既然我有了连接数据,我打算这样做,并将参数直接写入监视器演示,但 RF_getCurrentTime()和 UB_MAX_MONITOR_DURATION 参数尚未在实际代码中定义(包括 SDK )。
    强制写入后,没有反应运行,操作问题在哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通常、在对要监测的连接的所有信息进行编程后、调用相关 API 时会发生启动监控。 使用 GUI 演示时、使用从"主"器件发送的 NPI 消息来触发相关 API。 我建议检查是否正确调用了 ubCM_startNewSession() API。

    此致!
    阿赫尤特·雷