This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:LE L2CAP 面向通道(CoC)是否支持 OTA 更新?

Guru**** 2590320 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1368547/cc2340r5-is-le-l2cap-channel-oriented-channels-coc-supported-for-ota-updates

器件型号:CC2340R5

工具与软件:

您好  

在标题中、使用 TI OAD 进行 OTA 更新是否支持通过 LE L2CAP 面向通道(CoC)进行数据传输?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您与我们联系。 我们将查看您的问题、并尽快与您联系。

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jan、

     
    关于 此 TT 的任何更新?

    谢谢!

    罗杰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roger、

    很抱歉耽误你的时间。

    通过 TI OAD 进行的 OTA 更新不支持 LE L2CAP CoC。 将数据从 OAD 目标发送到 OAD 分配器的主要方法是 GATT 通知。  TI OAD 旨在结合 GATT 特性、从而提高数据传输效率并在更新期间进行验证。   与使用 OAD 相比、使用 L2CAP CoC 直接实现 OTA 更新可能需要更多的开发工作。

    您可以 在此处阅读有关 L2CAP CoC 和 OAD 的更多信息。