This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC2340R5:基本 BLE OAD 双映像

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1370961/lp-em-cc2340r5-basic-ble-oad-dual-image

器件型号:LP-EM-CC2340R5
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHCC2340R5

工具与软件:

我正在测试双图像 OAD。 首先,使用 uniflash 我上传了mcuboot_dual_image_LP_EM_CC2340R5_nortos_ticlang.hexbasic_ble_oad_dual_image_LP_EM_CC2340R5_freertos_ticlang_v1.bin,它成功上传。 然后,使用 SimpleLink 应用程序basic_ble_oad_dual_image_LP_EM_CC2340R5_freertos_ticlang_v2.bin,我上传,也已成功完成。

现在、在第二次测试中、我将尝试basic_ble_oad_dual_image_LP_EM_CC2340R5_freertos_ticlang_v3.bin使用 SimpleLink 应用程序上传(OAD)。 如果蓝牙连接丢失、电源关闭、或者在此过程中发生手动复位、电路板会发生什么情况? 主板是否会从先前加载的映像(basic_ble_oad_dual_image_LP_EM_CC2340R5_freertos_ticlang_v2.bin)重新启动、 或者其行为是否会有所不同?"

主要是我想知道,在做 OAD 时,如果固件更新不是100%完成,它会如何反应?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果下载过程无法完成或中止、则器件将使用永久应用程序再次引导。

    请参阅 用户指南 、了解有关持久应用程序和 OAD 的更多详情。

    此致、
    丹桂语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。

    但持久应用是用于片上 OAD。 我正在使用双映像 OAD、在这种情况下、我认为不会有持久的应用程序。  

    请确认

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对不起、混淆、您是的、双映像上没有持久的应用程序、如果 OAD 失败或在下载新映像时中止、则不会发生任何情况、并且器件将继续在原始映像上引导。

    此致、
    丹桂语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请确认使用双图像 OAD 时、电路板不会崩溃。 如果新映像未完全下载、则电路板应从先前上传的映像(或原始映像)引导。 如果新映像完全下载、则应从新映像引导。 是这样吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您对双映像 OAD 的理解是正确的。只有当下载成功并且映像版本高于正在运行的应用程序时、电路板才会从新的双映像引导。

     有关更多详细信息、请参阅修改低功耗蓝牙-无线下载(OAD)基础知识 SLA 中的映像版本。

    另请查看 MCUboot 文档 、了解有关映像交换的更多详细信息。

    此致、
    丹桂语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    感谢您确认