This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652R:一个中央器件、连接到三个不同 PHY 上的三个不同外设

Guru**** 2941480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1371994/cc2652r-one-central-device-connected-to-three-different-peripherals-on-three-different-phys

器件型号:CC2652R

工具与软件:

您好

我有1个中央设备、我要将3个不同的外设连接到3个不同的 PHY 上(分别以 LE 1M、LE 2M 和 LE 编码)

1.这是可能的吗?

2.您是否有可以帮助我进行指导的参考文档?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1-这是可能的

    2-用于每次连接的 PHY 在连接中的器件之间协商。 这意味着可以使用命令 HCI_LE_SetPhyCmd 来更改每个连接的 PHY。 simple_central 示例展示了如何根据每个连接的 RSSI 来更改 PHY。

    我希望这将有所帮助、

    此致、