This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:是否有调试日志控制?

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1371266/cc2340r5-is-there-have-a-debug-log-control

器件型号:CC2340R5

工具与软件:

您好!

通过示例代码可以看到菜单调试日志、但这还不够。 我想知道是否具有不同级别的调试日志控制。
就像宏 HCI_DEBUG_LOG 控制 HCI 通信日志、ATT_DEBUG_LOG 控制 ATT 通信日志一样...使用这些宏可以很轻松地获得所需的日志。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为日志模块与您的用例相关、请查看 调试指南的在 CCS 中启用日志记录部分以了解更多详细信息。

    我希望这将有所帮助、
    丹桂语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我曾尝试过 log_printf、但某些文件必须复制到本地工程文件夹、否则打印日志不起作用、例如 RCL.c。 为什么会出现这种情况、无论如何都可以使 SDK 文件夹中的文件打印日志正常工作? 以及将文件复制到本地项目文件夹是否有任何问题?

    I 目标 是打印 HCI 传输数据。 但是、当将 HCI.c 复制到本地工程文件夹时、将报告重新定义的编译器错误。 那么、如何打印 HCI 数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不确定是否正确理解您所面临的问题、您能否说明您要遵循的步骤并添加错误的屏幕截图?

    此致、
    丹桂语