This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R-Q1:CC2642的多角色(外设+中央设备)示例代码问题

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2642R, CC2340R5, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1372205/cc2642r-q1-multi-role-peripheral-central-example-code-issue-of-cc2642

器件型号:CC2642R-Q1
主题中讨论的其他器件:CC2642RCC2340R5SysConfig

工具与软件:

您好!

LaunchPad 板(CC2642R)具有多角色(中央+外设)。

LaunchPad 板(CC2340R5)作为外设工作。

工作环境:

Code Composer Studio 12.5

sdk-simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_10_01_24

现在、我正在使用 CC2642R Launchpad 开发板。 在这里、我将使用 TI 提供的示例代码。 我希望我的设备同时作为中央设备和外围设备工作、这就是为什么我选择" 多角色 " SDK 的示例代码。 作为外设、它可以正常工作、它正在进行广播、同时还与中央设备(智能手机)进行连接。

问题是,当我尝试扫描到外围设备时,它正在扫描,但它始终显示" 发现0个设备 "。 不过、当时我将 CC2340R5用作外设。

为确保使用我看到的简单中央示例代码没有问题、它工作正常、扫描后显示发现了多少器件。  

请任何人帮助我感到羞耻。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ratan:  

    您是否正在为 CC2340R5外设器件使用 Basic_BLE 示例工程?  

    请尝试禁用  按服务 UUID 查找设备  在 SysConfig 中为 Multi-Role 程序设置。 请在  假设/注意事项部分的 multi_role 自述文件中阅读有关这方面的更多信息。

    请告诉我这是否有帮助!  

    谢谢。  

    艾萨克