This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2642R:CC2642的连接监视器

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1370792/cc2642r-connection-monitor-of-cc2642

器件型号:CC2642R
主题中讨论的其他器件:CC2640

工具与软件:

使用 CC2642开发板写入主机测试演示以及 simple_peripheral 和连接监视器来操作 CC2640根据用户指南提供的脚本后、会报告此错误

我目前对连接监视器用户指南不满意

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您与我们联系。 您能否确认您正在与 SDK 版本一起使用的 python 版本?

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Python 3.6.7  和  CC2642  版本7.10.02.23  和  CC2640版本5.30.00.03

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    明白了。 根据 connection_monitor 示例中的自述文件和 RTLS 代理 read me (在 F2 SDK 中)、应该使用的 python 版本是 Python 3.7。 您可以尝试使用此版本吗? 此行为是否在不进行任何修改的情况下发生? 您能否缩小导致此行为的精确修改范围?

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否具有与 CC2642相对应的 connection_monitor 的 npi_cm_host.py 脚本? 如果是、请发送。 SDK 不提供此脚本、只有 CC2640提供、并且版本似乎较旧并且与指南不匹配

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC2640指南要求使用 python 2.7版、这是不正确的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您好!

    抱歉、您是对的。 npi_cm_host.py 脚本确实需要 Python 2.7。 我认为 CC13XX CC26XX SDK 中没有与 npi_cm_host.py 直接等效的内容。

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这种情况下、如何使用 CC2642的连接监控器演示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CC13XX CC26XX SDK 中提供了 CC2642的连接监视器演示。 该示例包含在 ble5stack 示例文件夹中、自述文件提供了运行实际演示的一些指导。

    此致、

    1月