This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R2:在 CC2340R21上进行 OAD 片上开发的可能性

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5, CC2340R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1372593/cc2340r2-possibility-of-oad-on-chip-development-on-the-cc2340r21

器件型号:CC2340R2
主题中讨论的其他器件:CC2340R5

工具与软件:

我将从 CC2340R5迁移到 CC2340R21E0RGER 芯片、 我不确定是否可以使用闪存中扇区的 NVS 存储器在片上实现 OAD 功能。

永久应用程序占用170KB、MCU 启动应用程序占用43KB。

是否需要为 CC2340R21使用任何其他 MCU 引导和持久应用程序、如果是、请指定 SDK 中的位置。

在 CC2340R2芯片上实现 OAD 功能的可能性如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您与我们联系。

    我担心、在 CC2340R2上无法实现片上 OAD -只能实现片外 OAD。 您是否指出、持久应用程序+ MCUBoot 留下的闪存大小会将应用程序限制在40KB 左右-这是不够的。

    我希望这将有所帮助、

    此致、