主题中讨论的其他器件: SysConfig
工具与软件:
嗨、团队:
作为 CC2340R5的 BLE5-Stack 用户指南、CC2340R5可以支持安全级别为4的安全模式1。
我的客户想知道如何证明它的有效性。 BQB 会测试该功能吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
非常好的问题。
正如我前几天指出的文档(https://software-dl.ti.com/simplelink/esd/simplelink_lowpower_f3_sdk/8.10.01.02/exports/docs/ble5stack/ble_user_guide/html/ble-stack-5.x/gapbondmngr-cc23xx.html#security-modes-in-a-bluetooth-le-connection)中所述、安全模式1 (安全级别4)要求使用椭圆曲线迪菲-赫尔曼 P-256 (ECDH)和 AES-CCM 加密对经过身份验证的 LE 安全连接进行加密配对。
要启用此配置、可确保器件仅接受通过 LE 安全连接进行身份验证配对的配对。 可以使用 SysConfig BLE > Bond Manager 设置相同的设置(如下所示)。

最后、我想补充三点:
配对操作完成后、将实现安全级别为4的安全模式1
2-您可以使用蓝牙监听器检查器件是否正确使用安全连接和身份验证
3-启用前台可能会限制与其他设备的互操作性。 不支持安全连接或无法进行身份验证的器件将无法配对。
我希望这将有所帮助、
此致、