This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5-Q1:关于 CC2340R5-Q1中的匹配

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5-Q1, CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1371319/cc2340r5-q1-about-matching-in-cc2340r5-q1

器件型号:CC2340R5-Q1
主题中讨论的其他器件: CC2340R5

工具与软件:

您好、TI 团队

  您是否愿意与我们分享 CC2340R5-Q1射频设计的最佳设计?

  有一点我们感到困惑、那就是我们使用默认匹配(来自芯片1.5pF 2.8nH 1.5pF)、这与 TI 2340R5射频设计相同、我们 得到的 S11如下图所示:

在不发送 cmd 并获取 S11 Smith 的情况下为 DUT 上电:             当 DUT 上电并发送 RX cmd 01 1D 20 01 00时、 S11 Smith:                  

                    

之后、我们调整了匹配(来自芯片1.5pF 2.8nH 2.0pF)、该值更接近 Smith 中心、并且我们 得到 S11、如下所示:

在不发送 cmd 并获取 S11 Smith 的情况下为 DUT 上电:             当 DUT 上电并 发送 RX cmd 01 1D 20 01 00时、S11 Smith:  

                     

然后我们使用 IQFACT+测试射频性能,我们发现 maching1(1.5pF 2.8nH 1.5pF)的功率优于 Maching2(1.5pF 2.8nH 2.0pF)的功率,但灵敏度几乎相同:

现在、我们想让您了解哪个匹配更好? 而 In Smith 关于 CC2340R5-Q1、在 CC2340R5-Q1射频设计中、匹配位置在哪里?  

我们的天线匹配几乎位于 Smith 的中心。 我们还想说、如果我们要在 TRP 中获得出色的功耗、我们如何根据 TX 模式匹配或 RX 模式匹配来调整射频设计中的前端匹配?

总之、如何 通过润湿 前端  匹配来获得最佳性能、在天线匹配的情况下是可以的?

此致、

Annie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Annie、

    向团队的专家求助。 该匹配在您的特定硬件上几乎始终与我们在 LaunchPad 上使用的硬件不同、因为这取决于所使用的天线、射频的布线长度、组件差异、外形尺寸等 还建议对最终外壳进行匹配。 也就是说、与 1.5pF 2.8nH 2.0pF 匹配时、S11的测量结果看起来比第一次要好得多。 我认为仍有改进的余地、一名团队成员将帮助您进一步提供帮助。  

    另建议查看该应用手册: www.ti.com/.../swra726.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:

    CC2340的目标阻抗为50 Ω。 三个无源器件用于 对谐波进行滤波。 在匹配方面、通常需要在出色灵敏度、输出功率、电流消耗和谐波的匹配之间进行权衡。 一个参数的最佳点通常与  另一个参数的最佳点不同。 因此、当您尝试匹配时必须查看所有这些参数。   正如 Evan 已经提到的、两种不同设计(PCB 层叠、元件尺寸等)的匹配也可能不同。

    您是否查看过谐波?  与 Matching1相比、Maching2的谐波水平很高 、并且流向谐波的功率更大、而不是所需的信号。 这可能就是 Match2输出功率较低的原因。  

    此致、

    Hg.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 HG:

       感谢您的帮助。

       'CC2340R5的目标阻抗为50欧姆。' -这意味着从 CC2340R5没有 三个无源组件 阻抗已经是50欧姆? 是否为 CC2340R5加电以观察阻抗? 或者只是看到阻抗没有上电? 但如果我们添加 三个无源器件来限制谐波、阻抗可能会改变吗? 我们担心前端匹配不能很好地与天线匹配。 因为我们的天线匹配电阻现在为50欧姆。

      对于 matching2、我稍后会检查 Harmonic。

      我在这种方法中调优匹配、它基于的是 TX 模式更好、还是 RX 模式? 如图所示、在 RX 模式下、S11似乎更接近50欧姆、而在 TX 模式下更接近50欧姆。

      我可能需要检查 LPM CC2340的阻抗。

      更详细的信息我会在6月11日反馈,我们正在 龙舟节。

    此致、

    Annie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan:

       谢谢你的提议, HG 也回应我,我会在龙舟节后与他更详细地讨论。

    此致、

    Annie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 HG:

      我在2402MHz 中重新测试了谐波、与匹配1 1.5pF 2.8nH 1.5pF 相比、匹配2  1.5pF 2.8nH 2.0pF 的谐波更低。

    匹配1的谐波(SIGNAL:2402MHz) 1.5pF 2.8nH 1.5pF      匹配1的谐波(SIGNAL:2402MHz) 1.5pF 2.8nH 2.0pF

         

    以及关于 TI2340R5-Q1与三个无源器件的默认匹配。

    我已经 在 矢量网络分析器中对同轴导线进行了校准。 我的测试结果如下:

    未加电时、DUT 仅从 芯片

    TX 模式、加电 DUT                       RX 模式、上电 DUT、cmd: 01 1D 20 01 00

        

    也许我不明白你所说的第一句话,如果你有更多的想法关于前置匹配,请让我们知道,谢谢。

    此致、

    Annie