This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:配对后为什么需要复位?

Guru**** 2850900 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2650, AM3352, CC2560

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1371345/cc2650-why-is-it-necessary-to-reset-after-pairing

器件型号:CC2650
主题中讨论的其他器件: AM3352CC2560

工具与软件:

你好。

我想请您确认以下现象的原因和政策的有效性。

我正在尝试通过 UART 连接将 AM3352和 CC2650与其他器件配对。

我已在广播之前通过 GPIO 复位 SAP 并重置 CC2650、通过 GPIO 重置 CC2650也会在上电时完成。
然而,当我按照上述程序进行广告,它没有广告.
我通过在任务启动时执行 SAP 复位(如示例代码中所示)、并在广播之前取消 GPIO 对 CC2650的复位、解决了无广播的问题。

但是、执行此修改后、我想在配对后从 AM3352发送数据包请求到 CC2650、但由于 CC2650没有通知通信状态已连接、因此无法从 AM3352发送数据包请求到 CC2650。
因此、我在广播之前通过 GPIO 复位 CC2650、然后我从 CC2650收到通信状态已连接的通知、并且我可以从 AM3352向 CC2650发送数据包传输请求。
此修改是否存在其他任何可能存在的问题?

这里是我用于参考的示例代码。
\ti\simplelink\ble_sdk_2_02_07_06\simple_ap\cc26xx\app\simple_ap.c src
\ti\simplelink\ble_sdk_2_02_07_06\simple_ap\cc26xx\app\simple_main.c src

非常感谢您的合作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Taisei、

    感谢您的咨询。 您能帮助我说明以下事项吗?

    1. AM3352和 CC2650通过 UART 进行通信是否正确? 是否实施了某种 NPI?
    2. CC2650是作为中央设备还是外设工作? 它连接到谁(什么设备-或移动 AP)?
    3. 您正在执行哪种类型的复位? (您使用的命令是什么)

    BR、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、David
    感谢您的答复。
    我将在下面回答。
    AM3352和 CC2650通过 UART 进行通信是否正确? 是否实施了某种 NPI?
    >我已经实施了 NPI、它几乎与 TI 示例代码相同。
    CC2650是作为中央设备还是外设工作? 它连接到谁(什么设备-或移动 AP)?
    >CC2560正在作为外设工作、我正在尝试将其连接到 PC。
    3.您正在执行哪种类型的重置?
    >CC2650的 GPIO 重置引脚已启用。

    就这些。
    BR.
    大成市。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Taisei、

    感谢您的回答。 您能否指出此通知是从 CC2650生成的、以及如何从 AM3352 (函数)接收到该通知、以便我们更好地搜索考虑它在复位后是否有效的根本原因。 我也会与团队核实他们是否有类似的行为、但如果您能向我们提供您到目前为止能够调试的内容的更详细信息、那就更好了。

    [报价用户 id="593058" url="~/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1371345/cc2650-why-is-it-necessary-to-reset-after-pairing "]我从 CC2650收到通信状态已连接的通知

    BR、

    David。