This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:CC2340R5信号强度 RSSI 值不会随着通信距离的延长而变低

Guru**** 2591760 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1372691/cc2340r5-cc2340r5-signal-strength-rssi-value-does-not-become-lower-as-the-communication-distance-becomes-longer

器件型号:CC2340R5

工具与软件:

客户使用 CC2340R5制作蓝牙车钥匙。 测距解决方案基于信号强度 RSSI 值。 目前、客户正在室外进行测试并与手机 BLE 进行通信。 CC2340接收到的信号强度随着距离的增加而增加。 从理论上讲、信号应该会变得越来越小。 、实际测试距离较远、在某些区域有增加。 这是什么原因呢? . 例如、芯片内部有 RSSI 自动增益调整、还是受其他因素的影响?


2.是否对 CC2340R5的内部 RSSI 射频方框图和功能有任何说明? 官方网站上的参考资料非常粗略、找不到相关信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您联系我们。 我们会查看您的问题、并尽快回复您。 同时、您能否向我们提供您正在使用的 SDK 版本?

    此致、
    Tanguy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    除非客户在将无线电与外部影响隔离开来的消声室上进行测试、否则很难根据单个变量(例如两个节点之间的线性距离)准确找出信号以不同强度到达接收器的原因。

    各种外部影响包括信号反射、信号反射可能根据其行进路径增加或减少信号强度。 此外、来自其他信号源的破坏性干扰可能会降低接收器的 RSSI、具体取决于每个节点的位置。 另一个可能影响性能的方面是如何握住车钥匙(接收器)-其内部天线可能会受到手的影响。

    除了 CC2340R5技术参考手册中发布的内容外、我们没有任何有关无线电的信息。  

    此致、

    Rafael