请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2340R5 工具与软件:
您好!
对于基于 CC23xx 且支持低功耗蓝牙5.3远距离(编码 phy 125kbps)特性的新一代蓝牙智能芯片组(和模块)、我想进一步了解并想知道您能否在这里为我提供帮助。
我想了解更多相关信息、通常我们 在简单外设模式下对 CC2642R1使用1Mbps (传统和扩展广播在5dBm Tx 功率下)
但现在我们正在开发 CC2340R5器件、我们需要针对远距离功能使用编码 PHY、因此我们必须同时更改中央设备和外设。
因此、需要知道中央器件和外设的系统配置中需要进行哪些更改。
Code Composer Studio v12.5。
SDK 版本:simplelink_lowpower_f3_sdk_7_40_00_64
请帮助我们做到这一点。
谢谢、此致
Balaji Wankhede