请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2642R-Q1 主题中讨论的其他器件:TIDA-01632
工具与软件:
大家好、团队成员:
我想对 BLE AOA 阵列天线设计进行一些澄清。
TIDA-01632的测量角度是多少?
您能否分享 X 轴的辐射图波瓣?

我们计划对4个无连接器件的 AOA 进行测量、这些器件均放置在0、90,270和360度 、这种天线设计是否能够在 x 轴方向和 z 轴方向上测量?
谢谢!
Nambirajan R