This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC2640R2:LAUNCHXL-CC2640R2

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1373636/launchxl-cc2640r2-launchxl-cc2640r2

器件型号:LAUNCHXL-CC2640R2

工具与软件:

我使用 SmartRF Flash Programmer 2将 launchpad 连接到闪存 BLE 芯片、然后我的笔记本电脑突然显示消息"您的电路板需要更多电能"。  现在、当我尝试使用 SmartRF Flash Programmer 2刷写 BLE 芯片时、SmartRF Flash Programmer 2中没有连接器件。 在这方面、您能帮我吗?  

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您联系我们。

    您遇到的问题使我想到了硬件层面的问题。

    请参阅以下文档:

    1. 尝试使用新的 USB 电缆
    2. 尝试另一个 USB 端口
    3. 尝试新的 LaunchPad

    请报告您的调查结果、以便我进一步提供帮助。

    我希望这将有所帮助、

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 我更改了端口、它能够正常工作。