This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5-Q1:如何在 CCS 中为 Q1型号创建工程?

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5, SYSCONFIG, CC2340R5-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1372589/cc2340r5-q1-how-to-create-project-in-ccs-for-q1-variant

器件型号:CC2340R5-Q1
主题中讨论的其他器件:CC2340R5SysConfig

工具与软件:

您好!

我非常想在未来的设计中使用 CC2340的 Q1型号(由于库存较多)。 但是、我在了解 CCS IDE 时遇到了一些问题。

在 CCS Theia 中选择 Q1型号后、我得到:找不到示例工程。

SDK 似乎是在 CCS 中发现的:

我应该如何为 Q1型号创建示例工程? 我还注意到、在系统配置工具中、Q1型号对应的是器件"CC2340R5RHB"。 我是否应该仅在 CCS 中创建正常的 CC2340R5工程、并仅使用32引脚 RHB 封装上存在的引脚?

提前感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Wieland:  

    CC2340R5可用的示例工程将与 CC2340R5-Q1器件一起使用、但在 SysConfig 中、应将器件切换到 CC2340R5-Q1。 在使用 CC2340R5示例工程时、这将匹配 Q1器件的引脚排列。  

    在按照这些说明操作之前、请将当前 SDK 下载到计算机。  

    这可以按照以下说明来实现:  

    1.导航至  初始文本文件  ->  导入工程  -> 浏览

    2.导航至所需的示例项目。 例如、Basic_ble 将位于..\simplelink_lowpower_f3_sdk_x_xx_xx_xx\examples\rtos\LP_EM_CC2340R5\ble5stack\basic_ble\freertos\ticlang 中

    3.单击"完成"。  

    4.打开 basic_ble.sysconfig

    5.导航至  显示设备视图  ESD 瞬变

    6.选择  电荷  然后在下拉菜单中进行选择  新值 下拉菜单中选择"CC2340R5-Q1 Development Platform"  

    请注意、需要将某些 GPIO 配置更改为新的 DIO 引脚。  

    让我知道这是否对你有用!  

    谢谢!  

    Isaac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的帮助。 这起作用了。