This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5-Q1:如何使用命令行对 uniflash 进行刷新

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1371854/cc2340r5-q1-how-to-do-a-reflash-with-uniflash-using-the-command-line

器件型号:CC2340R5-Q1
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHCC2340R5

工具与软件:

您好、TI

如何使用命令行对 uniflash 进行刷新?

我需要使用 芯片擦除(保留 CCFG 中指定的扇区) 选项。

此致

普雷斯顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Preston、

    在 Uniflash 中、如果单击"Help"、将在浏览器中打开一个包含有关使用命令行界面的说明的页面。 这是最新的链接、您可以访问该链接:

    software-dl.ti.com/.../uniflash_quick_start_guide.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan

    我下载失败了。 重新刷新自开发电路板时、是否需要连接 RESET 引脚? 我目前仅将 SWDIO (TMS)、SWDCK (TCK)、GND 连接到 XDS110、并由3.3V 外部供电。

    从错误开始、看起来它无法进入下载模式。

    此致

    普雷斯顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Preston、

    首先、建议您进行测试、以确保 CLI 参数适用于标准 TI CC2340R5 LaunchPad。  您可以先检查此项吗?

    但通常、强烈建议您具有复位引脚。 重新刷新后、编程器将尝试调用复位。 您可以在此处查看第8.2.4节下的编程流程。  

    https://www.ti.com/lit/ug/swcu193/swcu193.pdf?ts = 1718112906794&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FCC2340R5-Q1 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan

    我将 CC2340复位引脚连接到了 XDS110、我可以  在连接 CC2340后重新刷新它。

    感谢您的回答。

    此致

    普雷斯顿