This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:蓝牙论坛

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1373797/cc2340r5-bluetooth-forum

器件型号:CC2340R5
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具与软件:

我已经设置了以下 CCFG 设置、但无法访问调试。

 CCFG.permissions.allowDebugPort=CCFG_Permission_allow

 CCFG.debugCfg.authorization=CCFG_DBGAUTH_DBGOPEN (无需调试身份验证)

如果还有任何其他必要的设置来连接到 SWD、请告诉我。

我想了解 CC23xx SimpleLink 无线 MCU 技术参考手册(swcu193.pdf)中的以下描述:

8.1.5引导时的调试和活动 SWD 连接

只要 SWDCK 引脚上的边沿向 SWDIO 引脚传入一个长序列位、SWD 调试端口就会激活。

→长序列到底是什么? 目前、在 SWD 连接开始时、我在 SWDIO=1时将 SWCLK 切换50次。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我希望你做得好! 这是定制板还是 LauchPad? 您是否正在使用 CCS? 您能否提供"ti_devices_config.c"文件的详细信息?

    谢谢!
    Alex F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    感谢您的答复。

    我们是调试工具供应商、具有调试访问问题的电路板属于终端用户。 因此,除了我已经分享的信息之外,我们没有任何其他信息。 很抱歉。 但是、它可能是定制电路板。 系统正常工作、但无法通过 SWD 访问调试。

    如果我们应该知道配置文件中有任何与调试访问相关的其他设置、您能否告知我们?

    感谢您的帮助。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    下面介绍一下"ti_devices_config.c"的背景知识、以及其中有用的信息:

    我们可以根据第41-48行确定器件的状态、例如器件是否允许调试以及其他许多设置。  

    我们还在78/79行提供了调试密码(与 UniFlash 配合使用)、如果要访问调试锁定器件、该密码非常重要:

    谢谢!
    Alex F