This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:为什么这些电流在广播间隔(即1)之间达到峰值

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1374441/cc2340r5-why-these-current-peaks-between-the-advertising-interval-i-e-1s

器件型号:CC2340R5

工具与软件:

我正在使用 CC2340R5 Basic BLE 示例、其中我尝试根据以下内容实现低功耗:https://dev.ti.com/tirex4-desktop/nodeContent?node=A__AORV2P9xKyaQCr.Dunw8Rg__com.ti.SIMPLELINK_LOWPOWER_F3_SDK__58mgN04__LATEST 。 在广播间隔时间(即在 Basic BLE 示例中设置为1s)之间会定期出现一些电流峰值。  

我将尝试在 CC2340R5的定制电路板上实现这一点、其中使用内部振荡器进行低频设置。

应该怎么做才能消除这些电流峰值????

希望得到积极的响应。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akash、

    感谢您的咨询。

    这些"尖峰"似乎是再充电脉冲。 您可以查看以下应用手册以了解更多相关信息: 如何使用蓝牙产品进行射频无线电测试。 此外、要确认这些也是再充电脉冲、您应该能够测量出通告之间小于1uA 的电流、即待机电流。

    BR、

    David。