This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:我要在广播包中广播45字节的数据

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1362488/cc2340r5-i-want-to-advertise-45-bytes-of-data-in-advertisement-packet

器件型号:CC2340R5

我的要求是通告45个字节的数据。 在传统模式下、它支持31个字节、我曾尝试启用扩展模式、但它显示在23X0中不支持扩展模式。

如果我可以采用任何其他方式来广播45字节数据、请帮助我解决此问题。

SDK 我使用"implelink_lowpower_f3_sdk_7_20_00_29"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    将在几周内发布的8.10 SDK 上提供扩展广告的预览。

    此致、

    Tanguy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 我已升级到 SDK 8.10。

    我曾尝试在 BLE 片上 OAD 示例中通过在 BLE 特性中启用扩展广播来使用扩展广播。 此外、还将广播参数1 (广播类型)从传统更改为扩展。 并启用多达44字节的广播数据。 现在它不是广告任何东西。 我多次尝试启用和禁用不同的广播数据、但扩展广播不起作用。 请向我推荐解决方案或我需要参考的任何文档。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否在使用开箱即用的示例?

    您能否彻底检查 BLEAppUtil_initAdvSet()和 BLEAppUtil_advStart()的输出、以确保它们返回成功。

    此致、
    Tanguy