This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:CodedPHY 支持/中央外设通信示例代码

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1366696/cc2340r5-codedphy-support-central---peripheral-communication-sample-code

器件型号:CC2340R5

工具与软件:

・是否可以将广播的 PHY 更改为 CodedPHY?
(评估板指出仅支持1MPHY、但如果 CC2340R5模块安装在实际设备中、是否可以实现这一点?)


・我想创建一个程序、在按下外设侧的开关的同时打开中央侧的 LED、在开关关闭时关闭 LED。

您能否支持一个在中央和外设之间实际交换命令的示例程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    从 SDK 8.10开始、可以使用扩展广播(允许在编码 PHY 上进行广播)。 可以建立或更新连接以使用任何蓝牙 PHY。

    [quote userid="486774" url="~/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1366696/cc2340r5-codedphy-support-central---peripheral-communication-sample-code 我想要创建一个程序:在按下外围设备一侧的开关的同时打开中央侧的 LED、并在开关关闭时关闭 LED。

    哪种设备将用作中央设备?

    我希望这将有所帮助、

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SDK 8.10的发布计划是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    SDK 8.10可从以下位置下载: https://www.ti.com/tool/download/SIMPLELINK-LOWPOWER-F3-SDK

    此致、

    Ivan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    关于"哪个器件将用作中央器件?"、它们将使用2个 CC2340R5 LaunchPad、一个用作"外设"、另一个用作"中央器件"。

    此致、

    A. Fujinaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akihiko:

    任何都可以用作中央/外设、您只需在每个文件的系统配置中更改设备角色。 在 System Config 中、转到 RF Stack > Device role、如下所示:  

     

    此致、

    Ivan