This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:用于 BLE5的 RC 32kHz 振荡器

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1375023/cc2340r5-rc-32khz-oscillator-for-ble5

器件型号:CC2340R5

工具与软件:

我正在使用 CC2340R5 IC 设计 BLE 项目。 终端产品需要具有低成本、因此只需极少的元件原理图。 BLE IC 用作外设。 它应该通过 UART 与中央 BLE 器件和板载主 MCU 进行通信。 不需要其他功能。 我使用的是 RTOS。

考虑到最小设计、是否需要外部32kHz 晶体?

我收到了 TI 提供的一份文档:"为 CC 器件选择晶体"、其中指出 BLE 必须具有小于500ppm 的时钟精度、才能实现更好的低功耗性能。

根据 CC23405的数据表、内部32kHz RC 振荡器的温度系数为600ppm。

现在、该设计适用于锂电池。 尽管低功耗运行并不重要、但它还是可取的。

实际上是否需要外部晶体? 如果不是、那么与采用外部晶体的设计相比、对"低功耗性能"有什么可能的影响?