This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:BLE

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1374749/cc2340r5-ble

器件型号:CC2340R5

工具与软件:

在我们的工作设计中、我们仅使用一根 BLE 天线、并添加了 Z60-Z62的匹配网络。 为什么我们需要组装 C33、C34、L33、CR10、CA1、 Ca2和 J7。 是否有任何技术原因。 请告知我们。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CA1和 CA2用于在 SMA 连接器和集成天线之间切换。 也用作直流阻断电容器。

    C33、C34和 L33用作低通滤波器、可降低监管限制范围内的 Tx 谐波电平。

    CR10是一个可选的 ESD 二极管保护

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的响应。

    在我的工作中、只有集成天线存在(使用一根天线)。 因此、我在 原理图中仅使用了 Z60-Z62。 是否必须包含 C33、C34 & L33以及 CA1和 CA2。  

    谢谢  

    Rajkumar R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rajkumar

    必须包含 C33、C34和 L33。

    如果您使用的是短接至 GND 的天线、则必须包含 CA2。

    CA1和 J7是可选的、但对于在产品中执行传导测量非常有用、而传导测量是合规性测试的重要部分、这是发布有意辐射器的产品的强制性步骤。

    此致、

    Rafael