This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC2340R5:生成的 hex.file 的位置

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1374910/lp-em-cc2340r5-location-of-the-generated-hex-file

器件型号:LP-EM-CC2340R5

工具与软件:

我们使用 BLE5示例项目。 创建和调试非常顺利、但在任何位置都找不到生成的 hex 文件。 它在哪里?必须在 CCS 中设置什么才能创建它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    hex 文件应该位于 Release 或 Debug 文件夹中、

    此致、
    Tanguy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tanguy、您好!

    非常感谢您提供这些信息。

    我还有一个关于生成的十六进制文件的问题。 是否也可以关闭项目中的调试信息以使 hex 文件的大小更小?

    如果是、在哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当十六进制文件生成时、调试信息会被剥离。

    此致、
    Tanguy