This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640R2F:单端天线的内部偏置

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1371642/cc2640r2f-internal-bias-of-single-end-antenna

器件型号:CC2640R2F

工具与软件:

尊敬的团队:  

我的客户正在使用具有单端天线设计的 CC2640R2F。

如果 前端模式设置为内部偏置、是否需要处理任何其他配置?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    只要它们使用如下所示的值、就无需更改其他硬件:

    第43页、CC2640R2F 数据表

    此致、

    按钮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Bun、

    明白了。 谢谢。^^