This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:关于 IC 连接错误

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2340R5, UNIFLASH, LP-EM-CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1373560/cc2340r5-regarding-ic-connection-errors

器件型号:CC2340R5
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

工具与软件:

你好。

这与蓝牙无关、但请告诉我。

连接到 CC2340R5时、发生错误-1274。


CC2340R5刚刚交付、尚未编写任何编程。

连接方法如下:
打开 CodeComposerStudio12.5.0
打开 TargetConfigurations
->右键点击 CC2340R5.ccxml
->左键单击"Launch Selected Configuration (启动所选配置)"
->打开调试
右键点击"Texas Instruments XDS110 USB Debug Probe"
->左键单击"Connect Target (连接目标)"

刷写程序后、就可以连接了。 您知道这里发生了什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kei、

    以下是一些 相关的 E2E 主题。  您可以通过查看芯片标记或通读 Uniflash 来验证您使用的是 Rev B / PG 2.0硬件吗?  Settings & Utilities -> Read Device Info。  

    您是否能够使用 Uniflash 或 CCS 对器件进行编程?  由于版本 B 器件上默认不会出现无效的 CCFG、这可能会是个问题。  对于 Rev A、"ProgramDefaultCCFG"指令更为普遍。  您从何处购买 LP-EM-CC2340R5?

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    我尚未完全了解相关线程、但我将继续研究它们。

    我使用的 CC2340R5是修订版 B
    这是当地 TI 向我提供的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rev B 器件应该有效、我不知道您拥有的器件的具体历史或者如何删除 CCFG、但您当然可以尝试像我在之前的消息中提到的那样对默认 CCFG 进行编程。

    此致、
    Ryan