This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R5:BlueZ 支持

Guru**** 2590070 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2652R, CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1375010/cc2340r5-bluez-support

器件型号:CC2340R5
Thread 中讨论的其他器件:CC2652R

工具与软件:

您好!

几个月前、在这个论坛上有一个标题为" CC2652R:CC2652和 CC2340是否支持 BlueZ? "

根据该主题中的答案、应该"留意"以获取 CC2340上的蓝色支持。

我想将 CC2340 (R5)用作仅控制器的器件、通过 HCI UART 与外部 Linux 主机(即 BlueZ)进行交互。
那么、您是否在上面提到的主题中说过、这种设置将来可通过 CC2340实现?

如果是这样、可以说这种 BlueZ 支持何时存在(即我们谈论的是几周、几个月还是几年)?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您关注 CC2340R5器件系列。

    CC2340R5的纯控制器实现目前正在开发中。 正如您可能预期的那样、我无法在公共论坛上承诺具体发布日期、但我们在这里谈论的是几周或几个月。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我完全理解这一点,当然。 但感谢您的答复和澄清时间线至少一点-很高兴听到它即将到来。

    谢谢!
    Fredrik