This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] CC2340R5:CCS Theia 现已推出!

Guru**** 2826195 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, CC2340R5, CC2340R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1376106/faq-cc2340r5-ccs-theia-is-now-available

器件型号:CC2340R5
主题中讨论的其他器件:SysConfigCC2340R2

工具/软件:CCS Theia

Code Composer Studio 正在从 Eclipse 转换到 Theia

Theia 是一个开源计划、可提供与 VS CodeRegistered类似的应用框架

 

为什么要采用 CCS Theia?

  • Eclipse 已经达到了其生命的自然终点。 到2025年、较新的 TI 产品将转向 CCS Theia。 有关过渡计划的详细信息、请参阅适用于您的产品的 SDK 的发行说明
  • CCS Theia 具有类似 VS CodeRegistered的接口
  • 从 CCS Eclipse 迁移 到 CCS Theia 简单(见下文)
  • CCS Theia 直观的用户界面可帮助开发人员完成应用开发流程的每个步骤
  • CCS Theia 基于 TI 用户的反馈提供了功能丰富的嵌入式开发环境
    • 优化 C/C++编译器
    • 源代码编辑器
    • 项目管理
    • 组合
    • 调试器
    • 自动检测连接的板
    • 提供的入门操作
    • 进行了内容过滤、以匹配所选电路板或器件
    • 轻松访问示例、培训和文档
    • 以及更多!

 

为什么 Theia 不是 VS CodeRegistered

  • Theia 使用与 VS Code 相同的编辑器、并与其扩展 API 兼容
  • 使用 Theia 而不是 VS Code 主要是因为需要协作和贡献
  • 对于希望使用库存与代码的用户、TI 将提供扩展包、支持在此环境中使用选定的 TI 器件。

 

如何迁移?

  • 目标是使过渡尽可能无缝
  • 只需将现有项目导入 Theia、然后执行
    • 项目和目标配置在 Eclipse 和 Theia 之间兼容
    • SysConfig 存在并兼容
    • 继续使用 Resource Explorer
  • 如果您是 VS CodeRegistered或 CCS Cloud 的用户、则该界面会比较熟悉

 

CCS Cloud 呢?

  • CCS Cloud 还基于 Theia
  • CCS Cloud 仍可用、TI 仍在投资其中
  • 可通过 TI 开发人员专区(https://dev.ti.com/)访问 CCS Cloud


如何开始使用?

注意:本文仅介绍了适用于 CC23xx 器件(包括 CC2340R5和 CC2340R2)的 CCS Theia 的可用性。 CCS Theia 的部署时间表在不同的 TI 产品系列中有所不同。 请参阅适用于您的产品的 SDK 的发行说明、了解有关适用时间轴的更多详细信息。