This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2340R2:外部32K XTAL

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2340R2, CC2340R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1375851/cc2340r2-external-32k-xtal

器件型号:CC2340R2
主题中讨论的其他器件: CC2340R5

工具与软件:

大家好、团队成员:  

我的客户正在使用 CC2340R2、并决定使用与之前设计的 CC2640R2相同的外部32K 时钟。

但他们需要了解 CC2340R2外部32KHz 时钟输入的相关时钟信号要求。

请为以下项目提供帮助:

1、 外部32KHz 时钟输入的时钟信号要求是什么?

2.是否可以参考 CC2340R2/R5的任何应用手册?

3、 使用外部 32KHz 时钟有 什么设计优势?  

谢谢。