This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC2652RB:LP-CC2652RB 和 PC 之间无连接(在 USB 中无法识别)

Guru**** 2533760 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-CC2652RB, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1374807/lp-cc2652rb-no-connection-between-lp-cc2652rb-and-pc-no-recognized-in-usb

器件型号:LP-CC2652RB
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

工具与软件:

我购买了 LP-CC2652RB 并安装了闪存编程器2。
PC 上的"设备管理器"没有变化。

我使用 USB 连接了电路板和 PC、但无法识别 USB。

请回顾应采取哪些措施来解决此问题。

您连接的图片如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否使用 UniFlash UNIFLASH 软件编程工具| TI.com 来检查是否可以刷写或读取器件的存储器

    此致、
    Tanguy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我试着去本周。 然后、回答"是"或"否"  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    生成错误。

    XDS110失败。

    下一步是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、

    也许、我可以第一次连接 USB。 (猜测、我记得)

    尝试  在 Flash Programmer 2中进行 USB 更新。  目标失败。

    更新失败后无法识别 USB。

    然后、我想恢复 XDS110支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您正在使用哪个版本的 UniFlash? 您是否能够尝试使用 SmartRF Studio 7来控制电路板、或者是否会得到类似的错误?

    此致、

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我解决了这个问题。